This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:更改 SMBus 频率

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713369/bq78350-r1-change-smbus-frequency

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ78350BQSTUDIO

大家好、

我需要将 EV2400的 SMBus 频率更改为10kHz、而不是100kHz

我将 BQ78350 R1电量监测计与 BQSTUDIO 软件配合使用

如何更改此 SMBus 频率?

此致、

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Loic、

    遗憾的是、此功能在 bqStudio 中不适用于 EV2400。 可以在 Preferences 菜单中选择100kHz 或400kHz。


    此致、
    Matt