Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ78350, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQ78350、 BQSTUDIO
大家好、
我需要将 EV2400的 SMBus 频率更改为10kHz、而不是100kHz
我将 BQ78350 R1电量监测计与 BQSTUDIO 软件配合使用
如何更改此 SMBus 频率?
此致、
Loïc μ A