This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:负载容量与手册中的负载容量不一致

Guru**** 2393505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705173/tps5450-the-load-capacity-is-not-consistent-with-the-manual

器件型号:TPS5450

你(们)好  

  TPS5450EVM 开发评估板如下所示:

2、连接测试方法

A、12V 输入、仅负载约为1A       

B、24V 输入、仅负载约为3A          

C、10V - 30V 输入、3.5A 以上的负载完全无法承载。    

与 TI 开发板规格有很大不同。为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加林
    我记得 TPS5450 EVM 接近其热限值、但我确实能够收集用户指南中显示的数据、其中显示了在各种输入电压下输出电流高达5A 的数据。 在室温下,IC 肯定会以5A 的电流发热。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、我们已经在负载为3A 时测试了70 C 时的芯片温度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加林
    您是否曾使 EVM 输出5A 电流? 这对我来说绝对是可行的。