请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 您好!
在关断模式下、BQ40Z50-R1需要启动电压2.05~2.45V、至少1mSec。 PACK 引脚的电流要求是什么?
| BQ40Z50-R1需要启动 | 电压(V) | 时间 | 电流 |
| 值 | 2.05~2.45 | >1ms | ? |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在关断模式下、BQ40Z50-R1需要启动电压2.05~2.45V、至少1mSec。 PACK 引脚的电流要求是什么?
| BQ40Z50-R1需要启动 | 电压(V) | 时间 | 电流 |
| 值 | 2.05~2.45 | >1ms | ? |