This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:关断后、Bq40z50 R1启动需要条件

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713189/bq40z50-r1-bq40z50-r1-start-up-require-condition-after-shutdown

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!

在关断模式下、BQ40Z50-R1需要启动电压2.05~2.45V、至少1mSec。 PACK 引脚的电流要求是什么?

BQ40Z50-R1需要启动 电压(V) 时间 电流
2.05~2.45 >1ms
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PACK 引脚上的正电压应大于2.45V。 我们将讨论 Vsrc 或 Vload。 电流不重要。 如果您可以在引脚上推入该电压、您就会感到很好。 假设您使用的是 Keithley、可能几个100uA 或1mA 电流肯定能够推动该电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、
    我的充电器需要设计最大泄漏电流、我的测试数据为3uA 和>2.45V)。 在关断模式后、泄漏电流是否会触发 BQ40Z50-R1启动? 或者、您可以提供最小电流数据供我检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Che Yi、

    您可能会被唤醒。 DS page 9、表7.6上的最大泄漏电流显示 Ilkg 为1uA。