Other Parts Discussed in Thread: BQ2947, TIDA-00108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2947 主题中讨论的其他器件: TIDA-00108
您好!
我 已在4S 电池组上成功使用 bq2947器件作为二级过压保护。 我正在开发一个7芯电池组、但没有看到任何组件在7芯电池组上执行此功能。 我有兴趣使用其中的2个器件、一个用于堆栈中的低4节电池、PWR 焊盘是堆栈的底部、另一个用于堆栈的高3节电池、PWR 焊盘是电池4。 您是否会看到此实现存在任何问题? 如果是、您建议如何连接两个部件的 OUT 引脚来驱动同一个保险丝熔断电路?
谢谢、
Mike