This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2947:用于包含2个器件的7节电池组。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2947, TIDA-00108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712992/bq2947-use-this-for-7-cell-pack-with-2-parts

器件型号:BQ2947
主题中讨论的其他器件: TIDA-00108

您好!

我 已在4S 电池组上成功使用 bq2947器件作为二级过压保护。  我正在开发一个7芯电池组、但没有看到任何组件在7芯电池组上执行此功能。  我有兴趣使用其中的2个器件、一个用于堆栈中的低4节电池、PWR 焊盘是堆栈的底部、另一个用于堆栈的高3节电池、PWR 焊盘是电池4。  您是否会看到此实现存在任何问题?  如果是、您建议如何连接两个部件的 OUT 引脚来驱动同一个保险丝熔断电路?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    我们的 bq2947专家今天不在办公室、但明天将处理您的帖子。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    有关高电平有效 CMOS 输出版本、请参阅 TIDA-00108中的技术。 如果您使用的是器件的漏极开路版本、则需要不同的电路。 我不知道开漏选项的电路基准、它可能更复杂。