This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:请按照基本步骤配置 bq34110

Guru**** 2620015 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711382/bq34110-basic-steps-to-configure-bq34110-please

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

我的应用是监控10节镍氢电池组的电量计信息。 我已阅读 bq34100数据表和技术参考手册以及"将 I2C 通信与电量监测计配合使用"。 但我仍然对配置此芯片的步骤感到困惑、因为有很多寄存器和校准。 首先需要设置哪些选项才能使其运行? 现在、我可以发送 I2C 消息并获取一些字节。 但是、请向我发送一些使用此芯片所需完成的基本步骤。 请提供任何应用示例? 我使用的是 STM32 ARM 微控制器。 我使用了"HAL_I2C_Master_transmit "和"HAL_I2C_Master_receive"函数、不确定这是不是最好的方法。 我有用于硬件的电路和 bq34110演示板。 我订购了 EV2400、但尚未收到。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    配置 bq34110监测计需要执行多个步骤。 以下是一些可帮助您快速入门的提示。

    1) 1)关于 I2C 通信、我无法为您的处理器提供具体建议、但有一份应用手册可帮助您在收到 EV2400模块后立即开始使用。  http://www.ti.com/lit/pdf/slua790 这将指导您在 bqStudio 中使用高级 I2C 接口。

    2) 2)对于校准和 CEDV 参数选择等首要重要步骤、我建议阅读 EVM 用户指南第3节。 校准对于实现精确的电压、电流和温度测量非常重要。 收集 CEDV 设置的数据对于测量精度非常重要。 以下是一个应用手册、可帮助指导您完成此过程: http://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf

    3) 3)该器件还有许多其他可配置参数、这些参数在很大程度上取决于您的系统需求和电池组。 由于该器件旨在支持多种电池化学类型、因此许多默认设置需要修改、因为锂离子电池的默认设置是设置的。 我要附加一个.gg 文件、该文件将是您配置(10节镍氢电池)的良好起点。 为镍氢电池考虑的一些重要参数与确定充电终止相关。 请务必阅读 TRM 中的这些参数、以查看是否需要根据您的充电条件调整这些设置。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8171.bq34110_5F00_10Cell_5F00_NiMH_5F00_SampleSettings.gg.csv

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。 他们还应将您的笔记放入数据表中。 这是非常有用的信息。 我会尝试一下、现在感觉非常自信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt。
    我收到了我的 EV2400和演示板。 如何将这个10单元格样本设置文件上传到 bqstudio 中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    在数据存储器插件中、有一个选项卡可从文件导入设置。 请参见下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了此错误消息。 没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确实将当前文件导出到了一个文件中、然后将其导入。 它不显示错误消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 Excel 中打开并保存了.gg 文件? Excel 将更改格式、因此您可能需要再次下载该文件。

    此外、请确保您使用的是最新版本的固件和 bqz 文件。 在屏幕左侧的仪表板中、对于版本、应显示0110_0_02。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我没有使用 Excel 打开。 我也尝试下载一个新的。 仍然会显示该错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jin、

    我想我看到一个问题。 您需要在 www.ti.com/.../bqstudio 上下载 bqStudio 的更新版本(在 BQSTUIOTEST 下)。

    这将很快作为生产版本发布、但我认为这可以解决问题。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、新版本 bqstudio 仍然出现此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jin、

    嗯、这很奇怪。 它为提供错误的寄存器是保留寄存器。 只要其他设置被加载到数据存储器中、就可以忽略此错误。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我可以看到加载了参数。 您是否有包含所有不同 gg 文件的库? 对客户开放?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是、我们今天没有这样的库。 我确实计划为 bq34110做类似的准备、因为该器件非常灵活、支持不同的电池化学成分。 我将在几个星期后再分享一些东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心。 谢谢、Matt。 你是一个明星。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    我始终获取0V 电压读数。 我检查了 BQ34110演示板的原理图。 如果我将两个跳线放在“>5V”的两个位置。 Regin 应该有一个电压、但是 bq34110的"BAT"引脚显然没有任何电压。 我的两个跳线是否位于错误的位置? 还是演示板错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还需要在 J5上使用跳线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

     

    是否已在数据闪存中启用 VEN 引脚(这将导致 VEN 引脚在电压测量期间进行脉冲以启用外部分压器)。 设置分压器并对电压测量进行校准也很重要。 查看以下步骤是否有助于修复电压测量。 我正在更新 EVM 用户指南、因此最好查看这些说明是否足够清晰。 (我假设您在 J5和 J3上有一根跳线)。

     

    对于电池组电压大于5V 的电池组:

    • 通过按下命令 面板上的 CAL_TOGGLE 按钮来启用器件上的校准模式。 验证是否在制造状态寄存器中设置了 CAL_EN 标志。
    • "Data Memory Configuration"屏幕上的"Flash Update OK Voltage"参数更新为100mV (默认值为2.8V)。 当测得的电压低于此设置时、此参数可防止闪存更新。
    • Settings (设置)屏幕上的 Data Memory (数据存储器)中的 Pin Control Config (引脚控制配置)中将 VEN_EN 位设置为“1”。 这将启用 EVM 上的外部分压器并禁用内部分压器。
    • "Data Memory Configuration"(数据内存配置)屏幕上的"Number of Series Cells (系列单元数)"参数设置为相应的值。
    • "Calibration"屏幕的"Data Memory"中设置分压器参数。 该值应根据外部电阻分压器设置进行设置。 (例如、当 J5接头被设定为16V 设置时、使用~19、200、这将 BAT+电压除以19.2)。
    • 使用命令面板上的复位按钮重置监测计。
    • 校准电池组电压。 (请参阅 EVM 用户指南中的校准说明)。

     

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在16V 时放置了一根跳线。 对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、16V 设置的跳线正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt

    我按照你的步骤操作。 它看起来工作正常! 我从 bqstudio 获得3.3V 电压。 我可能需要校准。
    但我发现引脚1 VEN 就像一个经常从0V 跳到2.5V 的方波。 不知道原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jin、

    真是个好消息。 关于 VEN 引脚、您会看到正确的行为。 VEN 引脚仅在测量电压时启用分压器。 这样可以节省功耗。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Matt。 很高兴听到这是正确的行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您是否有8.4V、2S1P 锂离子电池的示例设置?  我能够校准所有内容、但不确定其他设置是否正确。

    我使用的是 EV2400版本0.18和 BQstudio 1.3.86、I2C 通信发生了几次故障。  在我创建黄金映像后、我尝试对原始电路板进行编程、在中间、它会挂起、失去通信。  我怀疑通过 USB 提供的电源可能不干净或不足、因为在我将5V 电源连接到 AUX 5V DC 端口后、它的工作效果似乎要好得多。  当然、这是在5块电路板已经发生故障后进行的。

    谢谢、

    维希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vichet:

    我将尝试在此处回答您的问题、但如果需要其他帮助、则最好启动另一个主题。 这将使我们更容易跟踪、从而确保快速响应。

    bq34110的默认设置针对每节电池4.2V 的锂离子电池进行设置、因此这应该是您应用的良好起点。 数据存储器中有一个参数"串联电池节数"、您需要将其设置为"2"。 有许多其他参数取决于您的系统需求、但如果没有特殊需求、您可以使用默认值。 我刚刚发布了 EVM 用户指南的修订版-我建议阅读第8页以帮助进行初始设置: http://www.ti.com/lit/ug/sluubi1a/sluubi1a.pdf

    对于黄金映像编程的问题、我建议关闭 bqStudio 中的自动刷新功能(请参阅下图)。 同时确保"Registers"窗口中的"Scan"功能已关闭。 我不确定这是否是您看到的问题、但关闭可能干扰器件编程的所有其他 I2C 通信会有所帮助。 此外、确保从命令窗口执行 unseal 和 unseal_full_access 命令、以确保没有任何阻止写入器件存储器的因素。

    此致、

    Matt