Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, EV2400, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
我的应用是监控10节镍氢电池组的电量计信息。 我已阅读 bq34100数据表和技术参考手册以及"将 I2C 通信与电量监测计配合使用"。 但我仍然对配置此芯片的步骤感到困惑、因为有很多寄存器和校准。 首先需要设置哪些选项才能使其运行? 现在、我可以发送 I2C 消息并获取一些字节。 但是、请向我发送一些使用此芯片所需完成的基本步骤。 请提供任何应用示例? 我使用的是 STM32 ARM 微控制器。 我使用了"HAL_I2C_Master_transmit "和"HAL_I2C_Master_receive"函数、不确定这是不是最好的方法。 我有用于硬件的电路和 bq34110演示板。 我订购了 EV2400、但尚未收到。
谢谢、此致、