Other Parts Discussed in Thread: LM25037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM25037伙计们、
我正在寻找一种解决 方案、通过24VDC 电源提供隔离式120VAC/1MHz 信号。 是否有任何单芯片解决方案可用?
请帮我获取有关串联转换器设计的支持
我希望开发以下电路
•VIN=24VDC
•Vout=120VAC、1MHz
•100%占空比时的最大功率输出= 7.5W (负载电阻为100 Ω)
下面是我要考虑的示例电路