Other Parts Discussed in Thread: TPS62175
大家好、我使用的是 TPS62175降压稳压器。
我的输入为15V,输出为3.3V,Sch 与数据表第1页(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62175.pdf)所示相同
电感为10uH、额定电流为1A。
测试1:-输出短路、
方法:-连接了50mA 负载,打开装置,3.3V 缓冲,然后我将输出短接30-40Sec,并在消除了短路条件3.3V 恢复后消除短路。
测试2:-加电(观察到问题)
方法:-连接250mA 负载、打开装置、但从未构建3.3V。 已尝试多次。 然后我将负载降低到200mA,然后上电,这一次是3.3V,我 可以将负载更改为500mA,没问题。 问题是、为什么在250mA 负载输出的情况下、在上电期间永远不会累积3.3V 电压。
用于测试的直流电子负载。