This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:TPS62175负载为250mA 时的加电问题。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712147/tps62175-tps62175-power-up-issue-with-250ma-load

器件型号:TPS62175

大家好、我使用的是 TPS62175降压稳压器。  

我的输入为15V,输出为3.3V,Sch 与数据表第1页(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62175.pdf)所示相同

电感为10uH、额定电流为1A。  

测试1:-输出短路、

方法:-连接了50mA 负载,打开装置,3.3V 缓冲,然后我将输出短接30-40Sec,并在消除了短路条件3.3V 恢复后消除短路。

测试2:-加电(观察到问题)

方法:-连接250mA 负载、打开装置、但从未构建3.3V。 已尝试多次。  然后我将负载降低到200mA,然后上电,这一次是3.3V,我 可以将负载更改为500mA,没问题。 问题是、为什么在250mA 负载输出的情况下、在上电期间永远不会累积3.3V 电压。

用于测试的直流电子负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修正:- Sch 与数据表(www.ti.com/.../tps62175.pdf )第1页所示相同,使用了励磁反馈电阻324K 和100K,睡眠引脚连接到 VOS 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kunal、

    您可能会在启动时达到电流限制降低值、如 D/S 的第8.4.1节所述、如图41所示。 此外、您的电子负载可能会消耗超过250mA 的电流。 电子负载通常在启动期间保持适当电流的情况下会产生不良影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    数据表中的图41,我认为负载启动时为500mA (3.3V 输出和6.6ohm 负载),但在我的情况下,我只将负载设置为250mA。 我连接电流探头并观察启动电流是否小于300mA。 在直流负载上设置的 Slev 速率为25000A/秒

    也可以尝试使用 Web 工作台对其进行仿真,但 Web 工作台在显示此 IC 时存在一些问题。 请参见随附的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kunal、

    D/S 图只是一个示例。 您能布置波形吗?

    我已经让 Webench 知道您对上面原理图的问题。 您使用的是哪种浏览器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Google Chrome
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    我在13.2欧姆的电阻负载下检查了250mA 负载、当时3.3V 版本非常完美、即使我尝试了300mA 启动、电阻负载也没有问题。

    唯一的问题是直流负载、  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kunal、

    您能否发布一些良好和不良启动的波形? 您是否已经阅读了 D/S 中的第8.4.1节?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kunal、

    IC 在生产时不存在的问题已得到解决。 您将能够在我们的下一个版本中看到 TI.com 上的最新更改。

    谢谢、
    Kiran Kumar