This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:重置 LM25066A、数据表中存在故障?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A, LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712519/lm25066a-resetting-the-lm25066a-failure-in-data-sheet

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件: LM25066

情况如下、过压设置为13、55V I 将输入电压增加到13、6V、输出 MOSFET 关闭。 输入电压恢复至12、5V
现在、我将 EN/UVLO 引脚和 VREG 下拉100us。 并且输出 FET 未激活。 我已经根据数据表中的内容在电路板上设计了复位电路:

8.4.5启用/禁用重置
LM25066A 的 SMBus 地址根据 ADR0、ADR1、 和 ADR2引脚(GND、NC、VDD)之间的关系
、并在 VDD 超过其 POR 阈值2.6V 时锁存到易失性寄存
器中。通过将 VREF 引脚保持接地来重新分配或延迟地址捕获。
将
VREF
引脚拉低也会
复位
逻辑
并擦除


LM25066A 的易失性存储器。 

一旦释放
、VREF
引脚将充电
至其最终
值
、并且一旦





VREF 上的电压
超过
2.4V、地址将被锁存在一个易失性寄存器中 

现在、在我看到 VDD 引脚应该被下拉、而不是 VREG、可能只有在您需要更改或重新分配 I2C 地址时、VREG 才会被下拉。 我已经查看了 VREG 引脚上的示波器、它的电压为0.5V、持续时间超过300us、在前100us 期间、VREG 电容器将线性放电至0.5V。

这是数据表中的一个失败还是我错过了什么? 简单来说、即使在数据表中进行了适当复位、过压后电路也不会启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    感谢您与我们联系。 您能否分享您的系统和规格的更多详细信息。

    将 VREF 引脚拉至低电平然后释放将复位逻辑并擦除易失性存储器、但不会复位 LM25066A 器件。 切换 UVLO/EN 引脚将使器件从锁存状态复位。 想知道、为什么这对您的系统没有帮助。

    您是检查 EVM 还是制作自己的电路? 您能否共享输入电压、输出电压、EN、GATE、计时器的原理图和测试波形? 输入电流。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在我的板上完成的、我将尝试在 EVM 上重现这种情况。

    我再次向 TI 致敬 、在 EVM 上、它的工作正常、过压事件后、一旦电压恢复到标称电平 、输出就会自动激活、即使未复位 LM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh:
    过压事件会锁存 LM25066还是仅锁存过流?

    我有相对高电阻器来设置 OVP、并且磁滞非常宽、正阈值大约为15V、负阈值大约为8.5V。
    过压事件后的电路是否必须低于负阈值才能激活输出? 或者、当 VREF 和 EN/UVLO 被下拉时、这无关紧要。 例如。

    过压迟滞设置如下
    OVP+15V
    OVP-8.5V
    现在、我将输入电压设置为16V、输出将关闭。
    输入电压返回到12V。

    从 GND 释放 VREF/ EN/UVLO 后、电路是否应激活输出?
    或者它必须低于负阈值点?

    这是 VREF 引脚、此后输出未激活。 程序如下:

    输入电压、12V、输出电压、

    VIN=16V、输出关闭(正常)、

    VIN 返回12V、

    VREF 接地,输出仍然关闭(错误)。 VIN 未低于8.5 (较低 OVP 优先级)
    这是 VREF 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    过压事件会关闭系统、但不会锁存器件。 当输入电压降至 OVP-阈值以下时、器件将恢复运行。

    q)从 GND 释放 VREF/ EN/UVLO 后、电路是否应激活输出?
    或者它必须低于负阈值点?
    a)可以通过 VDD 或 Vin 循环通电来复位器件。


    此致、
    Rakesh