Other Parts Discussed in Thread: LM25066A, LM25066
主题中讨论的其他器件: LM25066
情况如下、过压设置为13、55V I 将输入电压增加到13、6V、输出 MOSFET 关闭。 输入电压恢复至12、5V
现在、我将 EN/UVLO 引脚和 VREG 下拉100us。 并且输出 FET 未激活。 我已经根据数据表中的内容在电路板上设计了复位电路:
LM25066A 的 SMBus 地址根据 ADR0、ADR1、 和 ADR2引脚(GND、NC、VDD)之间的关系
、并在 VDD 超过其 POR 阈值2.6V 时锁存到易失性寄存
器中。通过将 VREF 引脚保持接地来重新分配或延迟地址捕获。
将
VREF
引脚拉低也会
复位
逻辑
并擦除
LM25066A 的易失性存储器。
一旦释放
、VREF
引脚将充电
至其最终
值
、并且一旦
VREF 上的电压
超过
2.4V、地址将被锁存在一个易失性寄存器中
现在、在我看到 VDD 引脚应该被下拉、而不是 VREG、可能只有在您需要更改或重新分配 I2C 地址时、VREG 才会被下拉。 我已经查看了 VREG 引脚上的示波器、它的电压为0.5V、持续时间超过300us、在前100us 期间、VREG 电容器将线性放电至0.5V。
这是数据表中的一个失败还是我错过了什么? 简单来说、即使在数据表中进行了适当复位、过压后电路也不会启动。