请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 尊敬的 TI 团队:
您能否查看充电器原理图并提供帮助(第10页、U6页)。
充电器不工作。 它无法为电池充电。
请找到所附的原理图。
谢谢、
Shlomi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
您能否查看充电器原理图并提供帮助(第10页、U6页)。
充电器不工作。 它无法为电池充电。
请找到所附的原理图。
谢谢、
Shlomi
请参阅以下客户反馈:
问题不在电池充电中,而是在系统启动中。
当连接“正常”电池时(“正常”表示电池未完全放电),系统从电池汲取一些电流,启动良好,电池充电周期按预期完成。 当电池未连接时,充电器进入一些奇怪的180-200mA 电流限制模式(我假设这是数据表中一个地方提到的所谓“软启动”限制),这显然不足以启动降压/升压和遵循 SOM。
寄存器设置在加电后应该是一样的、无需任何修改。 限流电阻器 I 更改为0、并短接 D=/D-、因此我希望输入电流限制与 USB DCP 相对应、即3.2A。 该电流限制实际上是在加电后~2s 后应用的。 如果我手动延迟几秒钟的降压/升压启动时间、而系统无法启动、因为这最初是由微控制器完成的。
我只能问 TI 一件事:是否可以取消或提高此“软启动”电流限制? 如果答案是“否”,那么我们将不得不更换这种带阻尼的充电器。