This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895充电器问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711656/bq25895-bq25895-charger-issues

器件型号:BQ25895

尊敬的 TI 团队:  

您能否查看充电器原理图并提供帮助(第10页、U6页)。

充电器不工作。 它无法为电池充电。  

请找到所附的原理图。

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../es3_5F00_b0_5F00_2018_5F00_03_5F00_03.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在器件不充电时、您能否提供所有寄存器值? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下客户反馈:

    问题不在电池充电中,而是在系统启动中。

    当连接“正常”电池时(“正常”表示电池未完全放电),系统从电池汲取一些电流,启动良好,电池充电周期按预期完成。 当电池未连接时,充电器进入一些奇怪的180-200mA 电流限制模式(我假设这是数据表中一个地方提到的所谓“软启动”限制),这显然不足以启动降压/升压和遵循 SOM。

    寄存器设置在加电后应该是一样的、无需任何修改。 限流电阻器 I 更改为0、并短接 D=/D-、因此我希望输入电流限制与 USB DCP 相对应、即3.2A。 该电流限制实际上是在加电后~2s 后应用的。 如果我手动延迟几秒钟的降压/升压启动时间、而系统无法启动、因为这最初是由微控制器完成的。

    我只能问 TI 一件事:是否可以取消或提高此“软启动”电流限制? 如果答案是“否”,那么我们将不得不更换这种带阻尼的充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当电池未连接且充电被启用时、此器件尝试将 VBAT 调节至电池充电限值(例如4.208V)、 然后终止、在 VBAT 可能下降到低于再充电阈值的特定时间后、器件将再次为 VBAT 充电以充电电压、因此充电器状态在充电和充电完成之间切换、STAT 引脚闪烁。 您可以通过在电池取出时禁用充电来防止这种情况。 请尝试并查看这是否有帮助。
    谢谢!