This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302EVM-716:IC 在24Vin/5Vout/3A 应用中变得非常热

Guru**** 2539640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713066/tps54302evm-716-ic-gets-really-hot-at-24vin-5vout-3a-application

器件型号:TPS54302EVM-716
主题中讨论的其他器件:TPS54302

大家好、

如标题所示、经过大约3分钟的测试后、EVM 上的 TPS54302在室温下变得非常热(106.9摄氏度)。

这是否符合您的预期?

不过、Webench 中的仿真结果显示最高温度为~75摄氏度(2oz 电路板)

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 EVM 板、106.9°C 是正确的温度值@3A。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    是否有任何方法可以降低温升? 我想这可能是由于没有散热焊盘?

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    您对温度的担忧是什么? 您可以在器件附近添加更多孔。

    肖恩