Other Parts Discussed in Thread: TPS54302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54302EVM-716 主题中讨论的其他器件:TPS54302
大家好、
如标题所示、经过大约3分钟的测试后、EVM 上的 TPS54302在室温下变得非常热(106.9摄氏度)。
这是否符合您的预期?
不过、Webench 中的仿真结果显示最高温度为~75摄氏度(2oz 电路板)
谢谢!
许耀明