This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:关于可变输出电压和反向电流下的运行

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, PMP15036, DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712682/tps61021a-about-the-operation-at-variable-output-voltage-and-reverse-current

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件: PMP15036DRV8837

您好!

我正在考虑如何在 TPS61021A 器件中使用可变输出电压。 我附上电路图。

我创建了这个电路并确认了运行情况、但我担心以下内容。

首先在施加 VIN 且 EN 为低电平时、将外部电路的电压施加到 FB 端子。 然后、如果 EN=High、器件是否可能会发生故障?
从向 FB 端子施加电压到 EN=High 的时间大约为几毫秒。

当使用直流电机作为该器件的负载时、由于制动直流电机时电机的反电动势、电流会返回到 VIN 侧。
此反向电流是否可能导致此器件发生故障?
我检查了运行情况、但我确认 VIN 将上升。
在施加3.3V 电压的情况下、直流电机在空载状态下的电流约为80mA。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    这个概念是可以的、输出电压将成功上升至目标值。  我们以前使用过类似的电路、您可以检查 TI 参考设计 PMP15036的电路。

     您的原始输入电压是多少?电机停止后的最终输入电压是多少? 您是否有一些波形或一些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    电机停止时出现反向电流的波形如下所示。
    电路配置如下。
    电池⇒TPS61021⇒DRV8837 (IC 和电机电源通用)⇒直流电机

    运行电机时、电池电压(VIN)为2.6V。 反向电流时的电压约为2.7V。
    根据波形估算、最大时的反向电流似乎约为200mA。

    TPS61021器件是否有可能在此状态下被销毁?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    粉色波形是什么意思? 由于原理图模糊、我无法判断测试点是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉,解释不充分。


    FWD 和 REV 是发送到 DRV8837的逻辑信号。
    由于用于电机控制、因此它与 TPS61021A 没有直接关系。
    此外、电机电流直接测量来自电机的电流。

    在我看来、该器件是同步整流类型、因此 我认为这种反向电流可能会流动。
    之后、似乎最好不要超过 VIN 的最大额定值、但如果您提出意见、这会很有帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释!

    对于 TPS61021A、一定数量的反向电流是可以的。 实际上、当电机停止工作时、反向电流会使 TPS61021A 输出电压高于目标值、这将使 TPS61021A 在特定的持续时间内立即停止开关、因此实际上反向电流非常小。