Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, PMP15036, DRV8837
主题中讨论的其他器件: PMP15036、 DRV8837
您好!
我正在考虑如何在 TPS61021A 器件中使用可变输出电压。 我附上电路图。
我创建了这个电路并确认了运行情况、但我担心以下内容。
首先在施加 VIN 且 EN 为低电平时、将外部电路的电压施加到 FB 端子。 然后、如果 EN=High、器件是否可能会发生故障?
从向 FB 端子施加电压到 EN=High 的时间大约为几毫秒。
当使用直流电机作为该器件的负载时、由于制动直流电机时电机的反电动势、电流会返回到 VIN 侧。
此反向电流是否可能导致此器件发生故障?
我检查了运行情况、但我确认 VIN 将上升。
在施加3.3V 电压的情况下、直流电机在空载状态下的电流约为80mA。
此致、