This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020515D:什么原因导致没有输出电压?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP020515D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713010/dcp020515d-what-causes-the-absence-of-an-output-voltage

器件型号:DCP020515D

您好、先生:

  使用 DCP020515D 时、无法测量 15V 输出电压。

  我使用 DCP020515D 技术 文档中的原理图

 什么导致没有输出电压?我应该注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    问题、

    在输入2.2uF 陶瓷电容器上测量的输入电压是多少? 对于每个输入和输出引脚 编号、按引脚#列出的实际连接是什么?

    2.您的实际原理图是什么 ,包括实际 输入和输出陶瓷电容器?

    输出电压电路连接到:

    这是 FET 功率 驱动器、电机驱动电路吗?  施加在驱动电路上的最大输出电压是多少?

    发送   完整 输出电路的实际完整原理图,其中 包括  FET、IC 组件和 DCP020515D 次级输出上的所有直流电压?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom。
    感谢您的快速回复。
    也许我需要确保芯片不会一开始就损坏。