请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCP020515D 您好、先生:
使用 DCP020515D 时、无法测量 15V 输出电压。
我使用 DCP020515D 技术 文档中的原理图、
什么导致没有输出电压?我应该注意什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生:
使用 DCP020515D 时、无法测量 15V 输出电压。
我使用 DCP020515D 技术 文档中的原理图、
什么导致没有输出电压?我应该注意什么?
您好:
问题、
在输入2.2uF 陶瓷电容器上测量的输入电压是多少? 对于每个输入和输出引脚 编号、按引脚#列出的实际连接是什么?
2.您的实际原理图是什么 ,包括实际 输入和输出陶瓷电容器?
输出电压电路连接到:
这是 FET 功率 驱动器、电机驱动电路吗? 施加在驱动电路上的最大输出电压是多少?
发送 完整 输出电路的实际完整原理图,其中 包括 FET、IC 组件和 DCP020515D 次级输出上的所有直流电压?
Tom