Other Parts Discussed in Thread: TPS43060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS43060 尊敬的专家:
我的客户正在评估 TPS43060并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
电源要求
输入电压:12V/24V
输出电压:24V
输出电流:3A
当我确认 Vin24V 和 Vout24V 上的 TPS43060时、它似乎仍在运行(开关)。
在这种情况下(Vin=Vout)、我认为器件未切换。
我想知道开关的原因。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一