This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:当 Vin 等于设定的 Vout 时会发生什么情况。

Guru**** 2619145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712296/tps43060-what-happens-when-vin-is-equal-to-the-set-vout

器件型号:TPS43060

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS43060并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

电源要求

输入电压:12V/24V

输出电压:24V

输出电流:3A

当我确认 Vin24V 和 Vout24V 上的 TPS43060时、它似乎仍在运行(开关)。

在这种情况下(Vin=Vout)、我认为器件未切换。

我想知道开关的原因。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    要完全停止开关、VIN 电压需要高于 VOUT 目标电压。 由于动力总成(电感器、MOSFET、输出电容器)的非理想元件、开关仍将继续、但将处于最短导通时间脉冲。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢你的答复。

    我知道客户的现象、Vin 和 Vout 非常接近、所以操作不会完全停止。

    我将与客户分享您的信息。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一