主题中讨论的其他器件:TPS55340、 TPS55332-Q1
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我使用 Webench 电源设计器根据我们的要求推荐电源、如下所示:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我使用 Webench 电源设计器根据我们的要求推荐电源、如下所示:
您好,Yates ,
实际上、工作频率无关紧要。 优化的值可以是一个范围。 由于可以根据大负载条件下20-40%的电流纹波来选择电感器、但如果输出电流与最大输出能力相比较小、则电流比可能会大得多、如50%-100%。 因此、电感可以是基于工程师实验的范围。 相反、当电感器固定在22uH 时、工作频率也可以是一个范围。 请告诉我您的 Vin、Vo、IO、我可以为您优化频率。 Webench 仿真的不同结果可能是因为算法由不同的人完成的。 它们 有助于开发软件、但 不了解电力电子产品。
实际上 、TPS55340和55340Q 的最小输入电压相同。
您好、Helen、
我似乎无法让我的计算与 Webench Power Designer 提供的结果保持一致。
我随附了我的原理图以及 TPS55340升压设计计算器 Excel 文档。
我的计算与 Excel 文档非常相似、但不完全相同。
webench 工具的目标交叉频率比 frhpz_mod/3要高很多。
请问我的设计是否稳定? 或者、我是否需要修改我的补偿反馈。
您好、Yates、
您的计算是稳定的。 您可以保留您的参数。 我有两项建议:
请在设计中使用4.7uH 电感器、4.7uH 电感器可以具有更小的 DCR、因此损耗要小得多; 在您的应用中、使用4.7uH 电感器时、电流比约为20%、这是一个很好的选择。 22uH 真的太高了。
2.有效输出电容 高于10uF。 请检查 C/V 降额曲线的确切值。 您可能需要再使用1-2个10uF 陶瓷电容器以确保 Co_eff >10uF。 或者、由于电容不足、会出现稳定问题。