This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55340-Q1:TPS55340-Q1与 TPS55340网络工作台频率建议对比

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS55340-Q1, TPS55332-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710780/webench-tools-tps55340-q1-tps55340-q1-vs-tps55340-web-bench-frequency-recommendation

器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55340TPS55332-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 Webench 电源设计器根据我们的要求推荐电源、如下所示:

输入:直流3.2V - 4.2V
输出:28.27V、电流为0.5A
温度:30°C
建议使用 TPS55340和 TPS55340-Q1。
但是 、对于 TPS55340-Q1、建议的开关频率仅为1.27MHz  
  TPS55340为778Khz。
根据我的理解、这种差异将影响电感器尺寸、从而影响流经开关的电流。
频率差异的原因是什么?
由于以下注意事项、我理想情况下希望开关频率保持在1.2MHz 以下:
"当开关频率设置为高于1.2MHz 时、TI 建议使用外部同步时钟作为开关频率、以确保脉冲跳跃功能在轻负载下工作。"
我们目前使用的 TPS55340具有22uH 电感器、设计用于600kHz 的开关频率
但这仅针对0.2A 最大负载而设计。  
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yates ,

    我不知道导致频率差异的原因、稍后我将与 Webench 团队联系。 从设计的角度来看、两个 IC 的频率可以相同、 输入电压、输出电压、输入电流和电感器 L 也是如此

    如果额定电流足够大、您可以继续使用22uH 电感器、该电感器的额定电流是多少、您可以随附数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我认为我们的电感器不会切断它。  

    它是下面的22 μ H。

    我不太担心电感器的选择。 我可以使用推荐的那个。   

    对于 Webench 建议的输出电压值和最大负载电流值、我更担心频率差异。  

    我的印象是、与 TPS55340相比、TPS55340-Q1具有更高的开关频率、因此我缺少了一些东西。  

    理想情况  下、我希望使用 TPS55340-Q1、因为我们的输入电压会瞬间低于 TPS55340的2.9V 输入电压(min)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yates ,

    实际上、工作频率无关紧要。 优化的值可以是一个范围。 由于可以根据大负载条件下20-40%的电流纹波来选择电感器、但如果输出电流与最大输出能力相比较小、则电流比可能会大得多、如50%-100%。  因此、电感可以是基于工程师实验的范围。  相反、当电感器固定在22uH 时、工作频率也可以是一个范围。  请告诉我您的 Vin、Vo、IO、我可以为您优化频率。   Webench 仿真的不同结果可能是因为算法由不同的人完成的。 它们 有助于开发软件、但 不了解电力电子产品。

    实际上 、TPS55340和55340Q 的最小输入电压相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我认为 TPS55332-Q1是正确的。

    输入电压:3.2 - 4.2V

    输入电压(标称值):3.7V

    输出电流:0.1 - 0.4A

    Iout (标称值):0.25

    输出电流(最大值):0.5A

    我们在功率预算关闭的情况下、为输出电流增加25%的余量。

    我们宁愿稍微过度设计。  

    感谢你的帮助。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yates、

    感谢您的更新! TPS55332-Q1非常昂贵、建议您仍使用 TPS55340-Q1。

    祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我似乎无法让我的计算与 Webench Power Designer 提供的结果保持一致。

    我随附了我的原理图以及 TPS55340升压设计计算器 Excel 文档。  

    我的计算与 Excel 文档非常相似、但不完全相同。

    webench 工具的目标交叉频率比 frhpz_mod/3要高很多。

    请问我的设计是否稳定? 或者、我是否需要修改我的补偿反馈。  

    e2e.ti.com/.../TPS55340_5F00_MY_5F00_DESIGN.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yates、

    您的计算是稳定的。 您可以保留您的参数。  我有两项建议:

    请在设计中使用4.7uH 电感器、4.7uH 电感器可以具有更小的 DCR、因此损耗要小得多; 在您的应用中、使用4.7uH 电感器时、电流比约为20%、这是一个很好的选择。 22uH 真的太高了。

    2.有效输出电容 高于10uF。 请检查 C/V 降额曲线的确切值。 您可能需要再使用1-2个10uF 陶瓷电容器以确保 Co_eff >10uF。 或者、由于电容不足、会出现稳定问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    交叉频率应小于 frhpz_mod/3、通常我们让它大约为 frhpz_mod/5或更低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我不确定您的电流比是什么意思?

    我选择22uH 的主要原因是电感器的电流纹波为0.2A、而1A 为4.7uH。

    内部电阻为37m Ω、 在最大负载下的导通损耗约为1W。  

    我还向输出添加了一个额外的20uF。 谢谢。  

    此致、

    Marinus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yates、

    我的意思是电感器电流纹波比、根据设计、该比通常为20%-40%、以优化损耗。

    22uH 电感器的 DCR 比4.7uH 的 DCR 大得多、因此损耗会大得多。 4.7uH 电感器足以满足您的应用需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢海伦。

    我已经做了一些更改、在仿真中看起来更好。

    此致、
    Marinus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 祝你好运:)