This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:REFOUT 在加电时上升

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712283/tps51200-refout-is-rising-at-power-up

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: TPS65218

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS51200并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

加电时、REFOUT (在 μ figure①中)在3ms 内上升约0.3V。

您能告诉我为什么会发生这种现象?

有问题吗?

REFOUT 连接到 CPU 的 DDR_Vref 端子和 DDR 3的 VREFCA。

按照“9电源建议”中关于 VLDOIN 可以早于 VIN 插入的说明进行电源排序。

此外、电源序列是 PMIC (TPS65218)的默认序列。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shinichi

    在3.3V Vin 上升之前、TPS51200内部 REFOUT 电路不在控制范围内。 当 VLDOIN 上升时、如果 DDR 侧存在泄漏电流、则 REFOUT 将充电。 对于 TPS51200侧的此行为、不存在任何问题。 为了消除这种现象、Vin 应在 VLDOIN 之前上升。

    我看到 VIN 在上升期间振荡、最好平稳上升。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    感谢你的答复。

    我知道 REFOUT 的电压由于外部影响而上升。

    我与客户分享了这些信息。

    正如您提到的、VIN 上升应该平稳上升、我支持提高性能。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一