请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200 主题中讨论的其他器件: TPS65218
尊敬的专家:
我的客户正在评估 TPS51200并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
加电时、REFOUT (在 μ figure①中)在3ms 内上升约0.3V。
您能告诉我为什么会发生这种现象?
有问题吗?
REFOUT 连接到 CPU 的 DDR_Vref 端子和 DDR 3的 VREFCA。
按照“9电源建议”中关于 VLDOIN 可以早于 VIN 插入的说明进行电源排序。
此外、电源序列是 PMIC (TPS65218)的默认序列。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一