This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:启动序列

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713009/lp8860-q1-start-up-sequence

器件型号:LP8860-Q1

您好 TI 专家,

我现在使用的是 LP8860、但遇到了一个问题、即如果输入电压降至10V、屏幕将闪烁

然后我测量序列、我发现 VDD 高于 PIN19 VDDIO/EN~、这与数据表描述的~非常相反

导致这种现象的原因是什么?  我在~和 MCU 之间切断了链路、也早于 VDD μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDD 和 VDDIO/EN 都不是由 LP8860生成的、它既是 LP8860的输入、又由外部电源供电。 因此、VDD 和 VDDIO/EN 的加电序列基本上由外部源控制、而不是 LP8860本身。

    根据您的闪烁输入、我建议您进行调试。

    1.如果您使用 TI EVM 进行此测试、请严格按照 EVM 用户指南进行设置、以确保在典型应用设置下正常运行。

    然后、您可以将 EVM 设置为您的个人设置。 但是、正如我之前提到的、您需要确保正确刻录 EEPROM。 有关  详细说明、请参阅 EEPROM 的 LP8860-Q1线路末端编程指南。

    3.如果您要在设计的 PCB 中测试 LP8860、我建议您联系 TI 销售人员或 FAE、以获得有关调试的进一步帮助。  谢谢你。  

    此致、

    祥豪