Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8860-Q1 您好 TI 专家,
我现在使用的是 LP8860、但遇到了一个问题、即如果输入电压降至10V、屏幕将闪烁
然后我测量序列、我发现 VDD 高于 PIN19 VDDIO/EN~、这与数据表描述的~非常相反
导致这种现象的原因是什么? 我在~和 MCU 之间切断了链路、也早于 VDD μ F