请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54340B-Q1 您好、TI 人、
您能帮助我们提供 TPS54340B-Q1最短关断时间吗? 您会看到、在什么开关频率条件下、Dmax 为98%?
在我们的设计中、输出电压设计为8VDC、输入范围为9VDC 至16VDC。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 人、
您能帮助我们提供 TPS54340B-Q1最短关断时间吗? 您会看到、在什么开关频率条件下、Dmax 为98%?
在我们的设计中、输出电压设计为8VDC、输入范围为9VDC 至16VDC。