This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B-Q1:TPS54430B-Q1问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707640/tps54340b-q1-tps54430b-q1-question

器件型号:TPS54340B-Q1

您好、TI 人、

您能帮助我们提供 TPS54340B-Q1最短关断时间吗? 您会看到、在什么开关频率条件下、Dmax 为98%?  

在我们的设计中、输出电压设计为8VDC、输入范围为9VDC 至16VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在高占空比下、此器件将保持顶部开关打开许多开关周期并定期
    打开一个小型低侧开关、为引导电容器充电。 最好的方法是获取 EVM
    并查看波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此功能