This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:中断输出

Guru**** 2618435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711322/bq34z100-g1-interrupt-output

器件型号:BQ34Z100-G1

你(们)好

我的客户有疑问。

bq34Z100-G1能否发送中断输出以使电池电压下降到 CPU? 客户系统希望知道每降低1%的中断。

或者、CPU 应该一直观察 bq34Z100-G1寄存器吗?

用例

6s 电池:25.2V

放电流:30A

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    bq34z100-G1 ALERT 线路可被设定为根据数据表中表22所描述的一系列 ORed 条件进行切换。 对于监视1%去折痕、最好启用 DSG 警报并在器件发出警报时轮询器件以读取 SOC。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kahler-San、您好!

    感谢你的答复。

    客户对数据表中的7.3.1.10 Flags():0x0E/0x0F 还有其他问题。

    - CHG_INH

    客户的理解是、此参数根据 温度判断可用/不可用的充电情况。 正确吗?

    "抑制温度低/高"由"7.3.4数据闪存摘要"中的" Chg Inhi 位温度低/高"设置。 正确吗?

    - Xchg

    哪个参数用于确定"xchg"?

    -cf

    请在数据表中解释以下评论的更多详细信息吗?

    '条件标志表示监测计需要在更新周期内运行以优化精度。'

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    - CHG_INH

    尽管该器件中没有用于控制的 CHG FET、但当温度读数超过配置>电荷抑制 cfg>电荷抑制温度低/高时、CHG_INH 可能会置位。  在具有 CHG FET 的器件中、FET 将在 CHG_INH 置为有效时断开。

    - Xchg

    当温度读数超过充电配置>充电>挂起低/高温度时,可以设置 XCHG。

    cf

    bq34z100-G1采用阻抗跟踪算法。 当通过正常使用器件满足特定标准时、监测计会持续"了解"电池的 Qmax 和阻抗。 当监测计"获知"Qmax 和/或阻抗时、它将减小器件的 MaxError()、 但是,如果不满足更新的特定标准并且 MaxError()值超过了最大错误限制,则会设置 CF 标志,指示可能会运行更新周期以优化精度,因为更新所需的条件在相当长的一段时间内没有发生。

    器件数据表中讨论了这些特定标准。 请参阅以下应用手册以了解更深入的讨论: www.ti.com/.../slua375.pdf

    此致、
    Bryan Kahler