Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
你(们)好
我的客户有疑问。
bq34Z100-G1能否发送中断输出以使电池电压下降到 CPU? 客户系统希望知道每降低1%的中断。
或者、CPU 应该一直观察 bq34Z100-G1寄存器吗?
用例
6s 电池:25.2V
放电流:30A
穆克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
你(们)好
我的客户有疑问。
bq34Z100-G1能否发送中断输出以使电池电压下降到 CPU? 客户系统希望知道每降低1%的中断。
或者、CPU 应该一直观察 bq34Z100-G1寄存器吗?
用例
6s 电池:25.2V
放电流:30A
穆克
Kahler-San、您好!
感谢你的答复。
客户对数据表中的7.3.1.10 Flags():0x0E/0x0F 还有其他问题。
- CHG_INH
客户的理解是、此参数根据 温度判断可用/不可用的充电情况。 正确吗?
"抑制温度低/高"由"7.3.4数据闪存摘要"中的" Chg Inhi 位温度低/高"设置。 正确吗?
- Xchg
哪个参数用于确定"xchg"?
-cf
请在数据表中解释以下评论的更多详细信息吗?
'条件标志表示监测计需要在更新周期内运行以优化精度。'
谢谢
穆克
您好、Mukuno-San、
- CHG_INH
尽管该器件中没有用于控制的 CHG FET、但当温度读数超过配置>电荷抑制 cfg>电荷抑制温度低/高时、CHG_INH 可能会置位。 在具有 CHG FET 的器件中、FET 将在 CHG_INH 置为有效时断开。
- Xchg
当温度读数超过充电配置>充电>挂起低/高温度时,可以设置 XCHG。
cf
bq34z100-G1采用阻抗跟踪算法。 当通过正常使用器件满足特定标准时、监测计会持续"了解"电池的 Qmax 和阻抗。 当监测计"获知"Qmax 和/或阻抗时、它将减小器件的 MaxError()、 但是,如果不满足更新的特定标准并且 MaxError()值超过了最大错误限制,则会设置 CF 标志,指示可能会运行更新周期以优化精度,因为更新所需的条件在相当长的一段时间内没有发生。
器件数据表中讨论了这些特定标准。 请参阅以下应用手册以了解更深入的讨论: www.ti.com/.../slua375.pdf
此致、
Bryan Kahler