This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907MFX-1.8输出电压问题

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712290/lp5907-lp5907mfx-1-8-output-voltage-problem

器件型号:LP5907

你(们)好  

我在 设计中在两个地方使用 LP5907MFX-1.8。

在中、一个输出 不能正常输出、而是1.8V、它提供2V 电压。

请查找随附的原理图。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    为了帮助调试、您能否提供输入电压、输出电压和输出电流的范围? 这将有助于我们了解电源轨之间的关系。

    请注意、在大多数情况下、当 LDO 输出高于设定电压时、这是由于输出端意外偏置。 此偏置可能来自需要多个输入电源轨的负载中的残余磁通或 ESD 二极管。 请在调试过程中查找无意的偏置路径。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    LDO 输出与电压电平转换器3..3V 至1.8V 相似

    SN74AVC4T774RSVR:NLSV2T244DR2G:PCA9306GM、125:74LVC8T245PW、118:

    请找到所附的 O/P 波形。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    感谢您提供示波器屏幕截图。 由于仅显示输出电压、我无法评论导致您观察到的小瞬态的原因;但是、很明显、Vout 始终偏置在1.8V 的设置输出电压之上

    您是否能够将 LDO 输出与负载隔离? 如果是、在未连接负载的情况下启用 LDO 时、输出是什么?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,里扬

    感谢您的支持

    问题已解决。

    我们将电源连接到 I2C 电平转换器的方式是错误的。 从而使回流电流流动。

    请找到显示错误连接的附加图像。

    请参见200k Ω 电阻器的连接。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    我很高兴你能找到原因。 我们将认为此 E2E 主题已关闭、但如果您需要有关此项目或其他项目的进一步帮助、请毫不犹豫地启动另一个主题。

    非常尊重、
    Ryan