请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650EVM-639 我尝试 根据用户手册测试 bq24650EVM 开发板、但发现了两个问题:
-当我在步骤2.7.1上测试 J2 (V (OUT))时、电压为12.6V。
-当我执行步骤2.7.3 (8V 时负载#2)时,我看不到0.2A 流经负载。
由于我没有 HP 6060B 或等效负载、因此负载#2有点混乱、因此我使用的是具有反极性保护的电源。 当我没有获得之前的结果时、我尝试使用一个电阻器、该电阻器在0.2A 电流下提供12.6V 的电压、但没有发生。 此外、无论负载连接如何、LED STAT1都亮起。 有人能告诉我我可以使用哪种负载和/或问题可能出在哪里?
提前感谢您。