This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:测试程序2.7.3不输出0.2A

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712559/bq24650evm-639-test-procedure-2-7-3-not-outputting-0-2a

器件型号:BQ24650EVM-639

我尝试 根据用户手册测试 bq24650EVM 开发板、但发现了两个问题:

-当我在步骤2.7.1上测试 J2 (V (OUT))时、电压为12.6V。
-当我执行步骤2.7.3 (8V 时负载#2)时,我看不到0.2A 流经负载。  

由于我没有 HP 6060B 或等效负载、因此负载#2有点混乱、因此我使用的是具有反极性保护的电源。 当我没有获得之前的结果时、我尝试使用一个电阻器、该电阻器在0.2A 电流下提供12.6V 的电压、但没有发生。 此外、无论负载连接如何、LED STAT1都亮起。 有人能告诉我我可以使用哪种负载和/或问题可能出在哪里?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Beau、
    在第2.7-1节中、用户指南在说明 VOUT = 0V 时出现错误。 在此步骤中、您可以使用万用表正确测量12.6V 电压。 该部件具有电池缺失检测方案、用于检测电池组的插入或移除情况。 使用示波器可以更清楚地看到这种影响、数据表的第8.3.21节对此进行了详细说明。 感谢您提请我们注意用户指南中的错误。
    2.标准电源不能灌入电流,在这种情况下不能用于模拟负载。 电子负载是理想之选、但对于较低电流测量、可以使用 SourceMeter 或 KEPCO 双极运算电源/放大器。 本质上、您需要将 VOUT 保持在恒定电压、并能够测量流入仪器(CV)的电流。
    3.您能描述一下您看到 STAT1亮起的情况吗? 如果您要移除所有负载、您是否仍然看到 STAT1亮起?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kedar、

    最好能听到读数没有错误。 我觉得这有点奇怪。 由于我没有用于模拟电池负载的设备、因此我最终使用了电池并获得了合理的读数。 现在我得到了合理的读数、我看到 STAT1 LED 在没有负载时熄灭、在充电时亮起。

    谢谢、

    Beau