This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB16-Q1:它可以用于24V 系统、还是计划发布 A-T 版本?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB16-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712938/tps2hb16-q1-can-it-be-used-in-a-24v-system-or-is-there-a-plan-to-release-a-t-version

器件型号:TPS2HB16-Q1

你(们)好

我找不到 TPS2HB16-Q1的任何 T 版本、我想用它来开关24V。 在数据表中、它在"绝对最大额定值"下声明最大连续电源电压 VBB 为36V。 24V 远低于(12V)应力限制。

此外、在第10节中还说明了电源建议:TPS2HB16-Q1器件设计用于在12V 汽车系统中运行。 相对于器件的 GND 引脚、在 VBB 引脚上测得的标称电源电压范围为6V 至18V。 该器件还可承受超出此范围的电压瞬变。 当在标称电压范围之外运行时、该器件将表现出正常的功能行为。 但是、在标称电源电压范围之外、可能无法保证参数规格。

问题:

我可以使用 H 版本(12V)来切换24V 吗?

TI 是否计划制造该系列中任何器件的 T 版本(24V)?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    TPS2HB16-Q1系列仅适用于12V 汽车系统。 对于需要保证24V 参数性能的24V 非汽车(即工业)系统、请联系您的销售代表以了解更多详细信息和器件选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、感谢您的回答。 但是、如果我选择在24V 下运行、我不能依赖哪些参数? 我是否需要降低特定参数的额定值? 使用寿命如何?在24V 电压下驱动它是否可以?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好。 对于 TPS2HBxx 系列、除非另有说明、否则最高仅支持18V 的电气特性。 我们无法提供此器件系列需要降额的特定参数列表。 从寿命的角度来看、24V 工作正常、但您无法应用指定的参数限制。 假设您有非汽车应用、我仍然建议您联系您的销售代表、了解可在24V 电压下运行且具有此电压范围指定参数性能的器件选项。 请告诉我这是否能解答您的问题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答、非常感谢。 我将联系我们的销售代表。