Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB16-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2HB16-Q1 你(们)好
我找不到 TPS2HB16-Q1的任何 T 版本、我想用它来开关24V。 在数据表中、它在"绝对最大额定值"下声明最大连续电源电压 VBB 为36V。 24V 远低于(12V)应力限制。
此外、在第10节中还说明了电源建议:TPS2HB16-Q1器件设计用于在12V 汽车系统中运行。 相对于器件的 GND 引脚、在 VBB 引脚上测得的标称电源电压范围为6V 至18V。 该器件还可承受超出此范围的电压瞬变。 当在标称电压范围之外运行时、该器件将表现出正常的功能行为。 但是、在标称电源电压范围之外、可能无法保证参数规格。
问题:
我可以使用 H 版本(12V)来切换24V 吗?
TI 是否计划制造该系列中任何器件的 T 版本(24V)?
提前感谢