This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:转换器在关断后的短时间内导通时短路

Guru**** 2380960 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18510KTT, LM5170, CSD19535KTT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709657/lm5170-q1-converter-is-shorted-when-turned-on-in-short-time-after-turn-off

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:CSD18510KTTLM5170CSD19535KTT

大家好、

我在升压模式运行中有3个 LM5170的6相运行、可将电压从24V 升高到28V、电流能力为100A。 问题是、当我第一次启动转换器时、一切都正常。 当我关闭电源并在几秒钟内再次打开时、转换器会通过低侧晶体管对地短路(如果未加载或未加载转换器、它也会这样做、我知道这是因为转换器始终会烧断)。 我认为这是由晶体管的 CRR 寄生能力引起的、但我错了、选择具有较低 CRR 的晶体管没有帮助(我使用了 CSD18510KTT 并更改为 CSD19535KTT)。 当我让转换器在半分钟内从电源分离时、转换器成功启动。 我不知道是什么原因导致了这个问题。 可能是由电流环路引起的、但我尝试更改这些电容器和电阻器的值、但没有什么帮助。 如果我可以测量某些器件的值或需要这些值、请告知我。  

提前感谢您。  

此致、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否展示您的原理图? 您是否已使用我们的 EVM 进行过测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。 我购买了2个 EVM 来测试电流能力、并将其并联。 当我测试它们时、一切都正常、但几个月前。 我进行了修订、现在我正在对其进行测试、我发现了所描述的这个问题。 我希望您能使用我的 schematic.e2e.ti.com/.../DCDC_5F00_TI_5F00_28V_5F00_100A_5F00_TI4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    谢谢你。 您的原理图不是完整的原理图。 功率级的相同页面会重复多次:具有相同的引用指示符、相同的节点名称、因此无法查看和跟踪您的连接。 您是否还设计了模块、即每个 LM5170双相电路都是一个单板、然后将它们互连以形成6相? 还是所有6相都在单个电路板上? 我恐怕您的电路中存在或存在一些意外错误的连接、但我只能通过清晰、干净和准确的原理图来帮助调试。 请帮助我获取该原理图。

    谢谢、
    Youhao Xi
    系统和应用工程、APPBC-BCS 产品线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    它是完整的原理图、但我没有注意到没有层次结构网标签。 我忘记了在 Altium 中检查一些选项、所有 LM5170都在一个电路板上、因为我的项目空间有限。 因此、我将使用这些标签附加我的项目。 但愿这会有所帮助。 这就是我能够导出的所有内容。 提前感谢您。

    此致、

    Erike2e.ti.com/.../DCDC_5F00_TI_5F00_28V_5F00_100A_5F00_new.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    由于我们是通过专用消息系统进行通信、因此您在此处报告的问题似乎已得到解决。  因此、请单击此"已解决我的问题"按钮以进行记录。  


    谢谢、
    Youhao