Other Parts Discussed in Thread: CSD18510KTT, LM5170, CSD19535KTT
主题中讨论的其他器件:CSD18510KTT、 LM5170、 CSD19535KTT
大家好、
我在升压模式运行中有3个 LM5170的6相运行、可将电压从24V 升高到28V、电流能力为100A。 问题是、当我第一次启动转换器时、一切都正常。 当我关闭电源并在几秒钟内再次打开时、转换器会通过低侧晶体管对地短路(如果未加载或未加载转换器、它也会这样做、我知道这是因为转换器始终会烧断)。 我认为这是由晶体管的 CRR 寄生能力引起的、但我错了、选择具有较低 CRR 的晶体管没有帮助(我使用了 CSD18510KTT 并更改为 CSD19535KTT)。 当我让转换器在半分钟内从电源分离时、转换器成功启动。 我不知道是什么原因导致了这个问题。 可能是由电流环路引起的、但我尝试更改这些电容器和电阻器的值、但没有什么帮助。 如果我可以测量某些器件的值或需要这些值、请告知我。
提前感谢您。
此致、
Erik