This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2734:我使用 LM2734作为直流5V 输入、直流-4V 输出、下面的 sch、请帮助检查是否正常? 非常感谢~

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712388/lm2734-i-use-lm2734-as-dc-5v-in-dc--4v-output-the-sch-as-below-please-help-to-check-if-ok-many-thanks

器件型号:LM2734

我使用 LM2734作为直流5V 输入、直流-4V 输出、 下面的 sch、请帮助检查是否正常? 非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    下面我有两条意见。

    1. 您将需要在 GND 和 BST 引脚之间添加另一个二极管、以保持升压电容器充电。 当肖特基二极管(D9303)导通时、升压电容器会充电、因此 SW 节点接近-4V 输出。 然后、该二极管将使升压电容器充电至接近4V - Vfwd。
    2. 根据数据表建议、我建议将输入电容器 C50187增加到4.7uF。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计

    非常感谢~,以下是正确的选择,请帮助检查, 非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    添加的二极管的引脚1应接地、引脚2应连接 BST 引脚。 该二极管的目的是使 BST 和 SW 引脚之间的电容器保持充电状态。

    Anthony