请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 我的客户规格如下:如果 OCP 设置为4.5A、则该 IC 的引脚可达到以下峰值负载和 OCP 功能。 如果无法进行设置、是否有其他方法可以实现它!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户规格如下:如果 OCP 设置为4.5A、则该 IC 的引脚可达到以下峰值负载和 OCP 功能。 如果无法进行设置、是否有其他方法可以实现它!