This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176峰值负载

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712925/lm5176-lm5176-peak-load

器件型号:LM5176

我的客户规格如下:如果 OCP 设置为4.5A、则该 IC 的引脚可达到以下峰值负载和 OCP 功能。 如果无法进行设置、是否有其他方法可以实现它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许成好、

    如果按 OCP 表示平均输出电流限制、则需要在 ISNS (+)和 ISNS (-)之间使用大电容器(以 uF 为单位)来延迟 ISNS 信号。 但是、应选择从低侧 MOSFET 源到 GND 的电流感应电阻器、以使21A 负载通过、即逐周期电流限制应高于提供21A。


    谢谢
    Youhao