This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:主机控制器在运行数月后似乎已死机。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711624/bq78350-r1-host-controller-seems-to-be-dead-after-months-of-it-working

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76930BQSTUDIO

经过数月的工作、bq78350似乎停止工作。 以下是迄今为止所获得的数据:

1) 1) bq76930 REGOUT 引脚为2.5V。

2) 2)按下按钮后、将 TS1上拉至2.7V 以启动 AFE。

3) 3)我看到电流通常从15mA 变为18mA、因此 AFE 似乎可以正常启动。

4) 4) PRES 被拉至低电平。

5) 5) KEYIN 被拉低。

6) 6) MRST 被拉高。

7) 7)应用 VCC 后、VEN 保持高电平、不会产生脉冲。

8) 8) I2C 总线上无活动... 它保持高电平。

9) PWRM 保持1.76V 的高电平(在工作板上、此电压相同、但仅在 SMBus 通信时保持高电平)。

10)警报变为高电平并保持高电平(在工作板上、我们每1/4秒有大约10-20次的警报脉冲)。

数据点10让我担心、因为我认为任何警报问题都是" AFE 问题"。

此外... 电路板和电池密封在外壳中。 电路板未接触、我们在唯一外露接头的引脚上提供 ESD 保护。

我们必须确定故障的原因及其失败原因、因为这是无人机应用的原因。

感谢大家、

日文

更新了:ALERT 引脚肯定是 AFE 的输出、我从电路板上提起了引脚、并将引脚与迹线分开测试、它在启动后变为高电平并保持高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:

    您是否能够独立与 AFE 和 bq78350通信? 最好读取 bq76930上的 SYS_STAT 寄存器、以了解为何将 ALERT 引脚驱动为高电平。 bq76930可能没有任何问题(例如、如果它只是 CC_READY 位、警报库仑计数器已准备好报告读数)。

    对于 bq78350、最好查看是否可以进行通信。 如果您可以将闪存输出到.srec 文件、我们可以查看是否有任何内容已损坏、并在正确回读时排除这种可能性。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    感谢您的回复。 我对警报引脚也是如此... 它"等待"响应、永远不会得到响应。 我可以尝试与其通信、但需要进行修改才能从总线上移除控制器。

    如何输出闪存?

    到目前为止、我无法对控制器执行任何操作... 包括连接到 bqstudio。

    再次感谢、Matt。

    日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:

    如果您无法与 bqStudio 控制器通信、则可能很难导出闪存内容。 我假设 bq78350将 SMBus 线路强制为高电平? 在 bqStudio 中、某些器件具有将导出.srec 文件的 Golden Image 插件、但我不确定该插件是否可用于 bq78350。

    器件也可能损坏。 我建议更换 ABA (在故障电路板上测试新器件并在正常电路板上测试故障器件)、以完全排除其他因素。

    您使用的器件总数是多少、这是唯一显示此问题的器件吗?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    SMBus 线似乎在上面有活动。 不幸的是、我甚至无法连接到 bqstudio 来抓取 srec。 我可以尝试进行交换、看看我们是否可以将坏器件固定在引脚上。 但是、我们必须了解造成损坏的原因、因为如果在飞行中造成损坏、则会导致灾难性故障。 如果发现损坏的芯片、我们是否可以发回进行诊断?

    谢谢 Matt、
    日文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JP、

    SMBus 线具有活动状态是很好的。 您能否将坏器件移至 EVM 以查看是否可以连接到 bqStudio? 您在换用过程中观察到的结果将非常有助于诊断问题。

    以下是返回器件进行分析的链接。 www.ti.com/.../customer-returns.html 尽量在表格中提供尽可能多的信息、因为这将真正有助于得出成功的根本原因结论。 确保包含故障率(多少个器件中有一个?) 您使用的.gg 文件、您的应用原理图、您写入闪存的方法以及您认为的任何其他内容可能会提供重要的线索。

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、
    感谢您的快速回答。 我可以尝试将其放在 EVM 上、看看我是否可以连接。 我将开始填写表格、并包括您请求的信息、包括我收到的数据。 刚刚移除了 bq78350并将其替换为新的、电路板现在工作正常。 我们将在 EVM 板上安装"损坏的"一个、看看会发生什么情况。  

    我还很难找到包含您发送的链接的表单。 我在网站上搜索了它并找到了它: http://www.ti.com/lit/ml/sprabz9a/sprabz9a.pdf

    您能否确认这是否是我需要使用的正确表单、如果是、您是否可以将我指引到可帮助我填写此表单的部门?

    更新了:我们在 EVM 上安装了损坏的 IC、电路板出现与 PCB 相同的故障。

    谢谢、

    日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    此帖子是否有任何更新?

    谢谢、
    日文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉、是 JP。 我在昨天阅读您的最后一封邮件时漏掉了这个问题。

    是的、这是正确的表单。 我现在向您发送一个包含收货地址的 PM。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您提供信息。 现在 IC 位于 EVM 上、我应该进行任何测试吗? 我应该发送 EVM。 我应该尝试移除 IC 并单独发送它吗?

    谢谢、Matt。

    日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:

    如果您可以移除器件、最好这样做。 它将在 TI 使用手动测试插座进行验证。

    谢谢、
    Matt