主题中讨论的其他器件:BQ78350、 BQ76930、 BQSTUDIO
经过数月的工作、bq78350似乎停止工作。 以下是迄今为止所获得的数据:
1) 1) bq76930 REGOUT 引脚为2.5V。
2) 2)按下按钮后、将 TS1上拉至2.7V 以启动 AFE。
3) 3)我看到电流通常从15mA 变为18mA、因此 AFE 似乎可以正常启动。
4) 4) PRES 被拉至低电平。
5) 5) KEYIN 被拉低。
6) 6) MRST 被拉高。
7) 7)应用 VCC 后、VEN 保持高电平、不会产生脉冲。
8) 8) I2C 总线上无活动... 它保持高电平。
9) PWRM 保持1.76V 的高电平(在工作板上、此电压相同、但仅在 SMBus 通信时保持高电平)。
10)警报变为高电平并保持高电平(在工作板上、我们每1/4秒有大约10-20次的警报脉冲)。
数据点10让我担心、因为我认为任何警报问题都是" AFE 问题"。
此外... 电路板和电池密封在外壳中。 电路板未接触、我们在唯一外露接头的引脚上提供 ESD 保护。
我们必须确定故障的原因及其失败原因、因为这是无人机应用的原因。
感谢大家、
日文
更新了:ALERT 引脚肯定是 AFE 的输出、我从电路板上提起了引脚、并将引脚与迹线分开测试、它在启动后变为高电平并保持高电平。