This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:GND 模式

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709925/tps543c20-gnd-pattern

器件型号:TPS543C20

TPS543C20具有 PGND、GND 和 AGND 引脚。

我们应该如何分离这些 GND?

我认为 VSEL、SS、RT、MODE、RAMP 和 ILIM 引脚电阻器 GND 应连接到 AGND 模式、BP 和 VDD 电容器应连接到 GND 引脚。 然后、GND 引脚和 PGND 连接到内层。

最后、应将 AGND、PGND 和 GND 连接到散热焊盘点、作为一个单点 GND 连接。

但是、我认为这些 GND 连接在 EVM 模式上没有明确分离。
VSEL 电阻器的 GND 等... 是顶层的连接 GND 引脚模式。 它们连接到内层1的 GND 模式。

这些 GND 连接的方式是否如此严重?
是否最好进行明确的分离?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    请允许我就这一问题作出答复为荷。

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、

    数据表的布局指南部分对接地进行了说明。 在 EVM 上、模拟终端的顶部有一个单独的较大接地区域。 它通过多个过孔连接到主 PVIN 平面层(内层1、内层3、内层4)和底层上较大的 PGND 覆铜区。 高效地使大循环电流远离敏感的模拟信号。