Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS543C20 TPS543C20具有 PGND、GND 和 AGND 引脚。
我们应该如何分离这些 GND?
我认为 VSEL、SS、RT、MODE、RAMP 和 ILIM 引脚电阻器 GND 应连接到 AGND 模式、BP 和 VDD 电容器应连接到 GND 引脚。 然后、GND 引脚和 PGND 连接到内层。
最后、应将 AGND、PGND 和 GND 连接到散热焊盘点、作为一个单点 GND 连接。
但是、我认为这些 GND 连接在 EVM 模式上没有明确分离。
VSEL 电阻器的 GND 等... 是顶层的连接 GND 引脚模式。 它们连接到内层1的 GND 模式。
这些 GND 连接的方式是否如此严重?
是否最好进行明确的分离?
此致、
Kohei Sasaki