This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3658:初始充电电流、预认证模式、极高

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3658

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707138/lm3658-initial-charge-current-pre-qualification-mode-very-high

器件型号:LM3658

我们使用的是 NP50型电池、我们已将充电电流设置为大约150mA。  当连接大多数电池时、初始充电电流约为50mA、但有时约为360mA。  发生这种情况时、LM3658将运行几秒钟、然后在两条 STAT 线路关闭的情况下停止充电。  使用通用充电器时、电池会充电、并且在大多数情况下、LM3658会正常工作。

请有人解释一下正在发生什么以及我们如何让 LM3658在此情况下为电池充电。

谢谢

寄存器 Webb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    上述行为是奇数。 当电池电压低于3.0V 时、预充电电流应约为50mA。
    在充电电流设置为150mA (R-ISET-16.6k)的情况下、CHG_IN 单元的输入不应达到360mA。 电流将限制为150mA。

    您能否发送原理图进行审阅?
    触发360mA 行为的电池、电池电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill 的回复。  我们在这方面做了很多工作。  当我们在大约两年前开始使用具有较小电池的此芯片时、一切都很好。  只有使用不同的较大电池、我们才会遇到这一问题。  我们使用6k8电阻器将电流设置为150mA。  我们所注意到的是、电池很快地上升到3V 步进、并且从初始预充电模式退出、那么电流上升到太高。  我们进行了更改、以了解如果使用4k7电阻器将电流设置为大约530mA、将会发生什么情况。  执行此操作后、CCT 似乎运行正常、电池正在正常充电、但我们需要经过许多周期才能正确检查。  进行这种改变很可能已经解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来我在这里犯了一个错误、在这里没有人发现。 看到上面的16k6、没有注意到这个、并且看到6k6、它将接近我们的6k8。 重新计算的6k8将提供320mA、这正是我们所拥有的。
    很抱歉这个错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。