Other Parts Discussed in Thread: LM3658
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3658 我们使用的是 NP50型电池、我们已将充电电流设置为大约150mA。 当连接大多数电池时、初始充电电流约为50mA、但有时约为360mA。 发生这种情况时、LM3658将运行几秒钟、然后在两条 STAT 线路关闭的情况下停止充电。 使用通用充电器时、电池会充电、并且在大多数情况下、LM3658会正常工作。
请有人解释一下正在发生什么以及我们如何让 LM3658在此情况下为电池充电。
谢谢
寄存器 Webb